Mesmo que os casquilhos deslizantes iglidur tenham sido desenvolvidos para aplicações isentas lubrificação, podem obviamente ser utilizados com lubrificantes adicionais - por exemplo, em casquilhos deslizantes hidrodinâmicos e hidrostáticos. Descubra aqui exatamente como funcionam estes dois tipos de casquilhos, quais as suas vantagens e onde são utilizados.
Um casquilho hidrodinâmico é um tipo de casquilho em que existe uma folga mínima entre o casquilho e o veio. Este espaço é preenchido com lubrificante. Quando não está a ser utilizado, o veio repousa sobre o rolamento liso.
Quando o veio começa a rodar, o lubrificante é atraído para o espaço estreito entre o casquilho e o veio e a pressão no lubrificante aumenta à medida que o veio roda mais depressa. Isto forma uma chamada cunha de lubrificação por baixo do veio, levantando-o. Assim, o casquilho deslizante e o veio já não se tocam, pois estão separados por uma película lubrificante.
Os casquilhos hidrodinâmicos são frequentemente encontrados na indústria automóvel , onde são utilizados na gestão térmica. São também comuns em turbinas de navios e submarinos, uma vez que funcionam com um desempenho ótimo em ambientes húmidos. Desempenham também um papel importante na produção de energia, especialmente em turbinas eólicas e centrais hidroelétricas. Os casquilhos hidrodinâmicos também são utilizados em máquinas industriais, como grandes máquinas-ferramentas e bombas. A sua capacidade de suportar cargas elevadas com baixo atrito torna-os ideais para estas aplicações.
Um casquilho deslizante hidrostático é um tipo de casquilho em que é utilizado uma bomba para introduzir lubrificante entre o veio e o casquilho. Ao contrário das posições dos casquilhos hidrodinâmicos, este tipo é, portanto, permanentemente totalmente lubrificado.
Os casquilhos hidrostáticos são utilizados quando é necessário um funcionamento centrado no veio. No entanto, como o fornecimento de óleo ou a pressão do óleo representam um risco de segurança, os casquilhos hidrodinâmicos são geralmente preferidos.
Os casquilhos hidrostáticos têm áreas de aplicação semelhantes às dos casquilhos hidrodinâmicos. No entanto, como têm uma maior precisão de funcionamento real, são frequentemente encontrados em aplicações de alta precisão, como máquinas de medição ou máquinas-ferramentas. Tal como os casquilhos hidrodinâmicos, também são utilizados na produção de eletricidade. Aqui, fazem parte de turbinas e geradores, entre outras coisas.
A igus oferece vários casquilhos de plástico que podem ser combinados com lubrificação hidrodinâmica. As suas principais diferenças são os parâmetros de aplicação, como a temperatura ou a resistência química, para os quais foram desenvolvidos.
A igus oferece vários casquilhos de plástico que podem ser combinados com lubrificação hidrodinâmica. As suas principais diferenças são os parâmetros de aplicação, como a temperatura ou a resistência química, para os quais foram desenvolvidos.
Veja por si mesmo a qualidade dos nossos produtos. A caixa de amostras "iglidur improves" contém:
✅ 39 casquilhos em plástico feitos com os materiais iglidur mais importantesDe segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h